This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS62160:TPS62160

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS562210A, TPS62160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774795/webench-tools-tps62160-tps62160

器件型号:TPS62160
主题中讨论的其他器件: TPS562210A

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、我对 TPS60162 (8引脚 VSSOP)e2e.ti.com/.../TI_5F00_FORUM.pdf 芯片有很大的问题。

芯片的电源为12V、使能引脚连接到 TI 另一个 DCDC (TPS563210ADDFR、如我所连接的图所示)的 PG、在 TPS160162的输出中、I 应具有+3.3V 的电压、负载为0.3A。 问题是、当12V 电源到达时、芯片损坏。

感谢您的回答。

M.P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Melania、

    感谢您分享原理图。
    为了更好地分析您的问题、您能否发布 TPS563210第一级 PG 信号的波形、输入电压、输出电压和 SW 信号。
    此外、您能否详细说明芯片在损坏之前的行为方式?
    最后、如果您可以共享此器件的 BOM 以查看无源器件、也会有所帮助。

    此致、
    Omar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omar、

    感谢您的回复。
    我附上您请求的波形和这两个电路的 BOM。
    遗憾的是、在芯片损坏之前、我看不到芯片的行为、因为在为芯片供电时、芯片 TPS62160DGK 会立即烧坏。

    谢谢、致以诚挚的问候。

    Melania.e2e.ti.com/.../TI_5F00_forum_5F00_20190222.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Melania、

    感谢您的快速回复。
    然而,我仍然看不出问题背后的原因。 设计的原理图和布局似乎可以。
    但是、开关波形看起来有点偏。 请仔细检查接地连接和用于捕获此信号的探针。 此外、您能否在启动第一级(TPS562210A)时在第二级(TPS62160)上放置探头、并在 TPS62160烧坏之前捕获其行为。 看到它如何损坏将非常有帮助。
    最后、您是否在拥有的所有电路板上或仅在使用此特定电路板时遇到此问题?

    谢谢、此致、
    Omar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Omar、我们发现是什么使芯片在所有电路板上烧坏了:电感安装不正确! 现在它工作正常。 感谢您的支持和善意。
    此致、
    Melania P.