This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131-Q1:TPS65131 Vref 问题

Guru**** 2396035 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/775118/tps65131-q1-tps65131-vref-question

器件型号:TPS65131-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS65131

大家好、

 我的客户在其面板设计中使用 TPS65131。 TPS65131在其第一块电路板中工作良好。 但在第二版中、其 Vref 变为0.85V、因此输出电压低于第一版电路板。 除了 Vref 问题、所有其他功能看起来都不错。 它可以升压、反相和调节电压。 Vref 降低是否有任何原因? 感谢你的善意帮助。 (无原理图更改... 我们必须在哪里检查布局?)

此致、

程介南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我已就此问题通知了我们的专家。 请在19年2月27日之前回复。

    谢谢、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Vref 较低的可能原因是 Vref 电压/引脚上存在某种负载。 如果电路板的第一个版本具有正确的 Vref、而第二个版本具有明显较低的 Vref 电压、而两个原理图/BOM 相同、这听起来像是电路板组装问题、而不是布局问题。 请仔细检查第二个电路板版本上的组件值、以确保它们与第一个电路板版本上的组件值相同。

    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

     根据我的理解、Vref 是由 TPS65131本身产生的。 这意味着 TPS65131从 Vin (?)接收功率 并生成1.2V 电压输出。 我可以移除所有升压和反相电路、我将在 Vref 引脚上看到1.2V 电压吗?

    Gary

    e2e.ti.com/.../5315.tps65131.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    正确的做法是在 TPS65131内部生成 Vref、但如果 Vref 由一些外部组件加载、例如低于下方原理图中电阻 R4的预期值或组装在电路板上的电阻器、而不是 C8处的电容器、 它可以降低 VREF 电压。 由于您提到电路板的两个版本之间没有变化、我猜测在电路板上组装错误组件值的某些电路板组装问题可能是导致此问题的原因。