主题中讨论的其他器件:TPS65131
大家好、
我的客户在其面板设计中使用 TPS65131。 TPS65131在其第一块电路板中工作良好。 但在第二版中、其 Vref 变为0.85V、因此输出电压低于第一版电路板。 除了 Vref 问题、所有其他功能看起来都不错。 它可以升压、反相和调节电压。 Vref 降低是否有任何原因? 感谢你的善意帮助。 (无原理图更改... 我们必须在哪里检查布局?)
此致、
程介南
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户在其面板设计中使用 TPS65131。 TPS65131在其第一块电路板中工作良好。 但在第二版中、其 Vref 变为0.85V、因此输出电压低于第一版电路板。 除了 Vref 问题、所有其他功能看起来都不错。 它可以升压、反相和调节电压。 Vref 降低是否有任何原因? 感谢你的善意帮助。 (无原理图更改... 我们必须在哪里检查布局?)
此致、
程介南
您好、辽卡特、
根据我的理解、Vref 是由 TPS65131本身产生的。 这意味着 TPS65131从 Vin (?)接收功率 并生成1.2V 电压输出。 我可以移除所有升压和反相电路、我将在 Vref 引脚上看到1.2V 电压吗?
Gary