This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:不要低估芯片内置或通过 EN 引脚 R 分频器实现的 UVLO 功能!

Guru**** 2638555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/776825/tps54335a-do-not-underestimate-an-uvlo-function-either-built-in-to-the-chip-or-implemented-via-en-pin-r-divider

器件型号:TPS54335A

所有、

我之所以添加此评论、是因为我在 E2E 论坛中发现的问题标记为"已关闭"、但没有其他人可以从中了解的"结束评论"。  

我想确保很多人都成功地使用了这个芯片。  

该问题的标题为"TPS54335A:pH 引脚 GND 短路问题"、位于电源管理 论坛中(无法在此处添加链接:此网站处理不好)

我看到此处讨论了三个降压转换器:8.8V 输出电压、5V 输出电压和3.3V 输出电压。 根据数据表公式、所有三个降压转换器均通过 EN 引脚在5.7V 电压下开启、在4.8V 电压下关闭。 所有3个降压转换器在 EN 引脚上具有相同的 R 分频器:220k/56k。 因此、 在5V 和8.8V 降压转换器中、控制环路会尝试在输入电压<输出电压时通过长时间保持100%占空比来使降压转换器"升压"。 这可能会导致各种问题。  

我在 E2E 网站的其他讨论中看到的一些12V 输出电压也是如此。 请勿低估芯片内置或通过 EN 引脚 R 分频器实现的 UVLO 功能!

Leo

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    虽然导通电压低于默认输出电压、但输出电压从0增加、但占空比不是100%、除非输入电压缓慢增加、并且在软启动时间结束时输入电压仍低于默认输出电压。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、

    感谢您的评论。 我同意、在某些情况下、TPS54335A 的2ms 软启动时间可能长于 VIN 上升时间、或者至少比此处重要的部分更长。 不过、在许多情况下、关断时间和关断 EN 引脚阈值电平可能很关键、尤其是在低负载时、关断时间需要几毫秒。 此外、许多24V 电源具有10-20ms 的软启动时间、转换速率可能为1-2ms/s。 在 EN 引脚高于 VOUT 且具有裕度的情况下使用导通和关断阈值会更安全(对于关断阈值、几伏电压是合理的)。

    如果 VIN 施加得非常快、例如通过热插拔或通过继电器、"输入滤波器引起振荡"可能会损坏 IC。

    Leo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    正确、输入电压的快速压摆率会增加损坏风险、但这是临界情况、我们的器件可确保在大多数应用中都能实现节省。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这就是我们继续使用您的部件的原因、Shawn。 当然、应用电路应该是正确的、尤其是关断阈值设置(根据我之前的评论)。

    感谢您的反馈。

    Leo