Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A
所有、
我之所以添加此评论、是因为我在 E2E 论坛中发现的问题标记为"已关闭"、但没有其他人可以从中了解的"结束评论"。
我想确保很多人都成功地使用了这个芯片。
该问题的标题为"TPS54335A:pH 引脚 GND 短路问题"、位于电源管理 论坛中(无法在此处添加链接:此网站处理不好)
我看到此处讨论了三个降压转换器:8.8V 输出电压、5V 输出电压和3.3V 输出电压。 根据数据表公式、所有三个降压转换器均通过 EN 引脚在5.7V 电压下开启、在4.8V 电压下关闭。 所有3个降压转换器在 EN 引脚上具有相同的 R 分频器:220k/56k。 因此、 在5V 和8.8V 降压转换器中、控制环路会尝试在输入电压<输出电压时通过长时间保持100%占空比来使降压转换器"升压"。 这可能会导致各种问题。
我在 E2E 网站的其他讨论中看到的一些12V 输出电压也是如此。 请勿低估芯片内置或通过 EN 引脚 R 分频器实现的 UVLO 功能!
Leo