This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80 DSG MOSFET 选择

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777619/bq40z80-bq40z80-dsg-mosfets-selection

器件型号:BQ40Z80

尊敬的 TI 专家:

BQ40Z80数据表中指出、40V CHG MOSFET 就足够了、但对于 DSG、需要更高的电压 MOSFET。

60V MOSFET 具有比40V MOSFET 更高的 RDS。

在哪些情况下需要如此高的电压? 如果电池组的最大电压为25.2V、我可以使用40V 电压吗?

提前感谢您的帮助

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个问题:

    在数据表的"9.2.2.4.2外部电池平衡"中、可以说"电池1至6的内部电池平衡最多只能支持10mA"
    但是、使用 EVM 上的100欧姆电阻器、可以在4.2V 电压下提供42mA 的电流
    我缺少什么吗? 我们是否需要占空比以满足具有内部平衡的最大10mA 规格?

    谢谢你
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们对其进行了规格、使其满足瞬态要求。 因此、建议使用60V 阈值。 参考规格有一个变化、请从设计中移除 C6。 它会减慢 AFE 对瞬变的响应速度。 此器件可灌入的最大电流为50mA。 因此、由于您不会同时平衡3节以上的电池、并且内部电阻为200欧姆串联、因此即使使用 df 写入、也会满足规格要求。 但是、如果您使用的是大功率应用、我们建议您将 R 增加到300欧姆、以便使用内部电池平衡。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BATT、

    非常感谢你的帮助。 我确实删除了 C6。
    好的、我忽略了200欧姆 FET 电阻。 因此、每个通道上的电流最大为14mA、这听起来更合理。

    我不确定我是否了解该器件会增加到300欧姆。
    我是否需要将外部电阻器(EVM 上的 R38-R43)增大到300欧姆、以便能够同时平衡所有通道?
    这就是大功率应用的意思吗?

    在较浅的注释中、正确的书写方式是什么?
    BQ40Z80
    BQ40z80
    bq40z80

    谢谢你


    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于所有引脚都是 IC 的输入引脚、我建议增大串联 R、以便您可以减小电流的裕度。 但是、要保持与10mA 电流的一致、您可以将串联电阻器 R 上调。如果新电池的 Vmax 为4.45、则4.45/500会提供略小于10mA 的电流、该电流将在规格范围内。 但是、EVM 参数是针对100欧姆电阻设置的。

    这些器件称为 bq40z80。