This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62736:TPS62736上的 NC 连接/如果未接地会发生什么情况?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62736, TPS62808, TPS62740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/776865/tps62736-nc-connections-on-tps62736-what-happens-if-not-grounded

器件型号:TPS62736
主题中讨论的其他器件: TPS62808TPS62740

我们的设计未连接 TPS62736稳压器的"NC"引脚、如数据表的引脚列表所示。  我在生产中继承了这个设计、现在我们看到一些问题、并想知道如果这些引脚未接地会发生什么情况。  我想、如果您将引脚标记为"NC"、通常意味着没有连接、文档中没有示例原理图显示这些引脚(这可能是发生错误的原因)。

我们想知道设计的一个症状是电流消耗过大、这是不是由这个"缺陷"造成的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    遗憾的是、这些引脚连接到旨在禁用的电路、应按照 d/s 引脚功能表和 EVM 用户指南中的建议将其接地。 如果这些引脚未接地且悬空为高电平、则其他电路可能会导通并消耗额外的电流。 我不会期望 IC 损坏、只会产生额外的泄漏电流。

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、感谢您的回复。  这是我的恐惧。  不知道这是否是"吸烟枪"、但我们绝对需要重新参与这项工作。

    此致、

    标记 W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    由于 TPS62736是 NRND、您是否希望在寻找替代器件时获得一些帮助? 您需要什么输入电压、输出电压和输出电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。  VIN 为2.9V 至4.2V 输入(LiPo 1S)、输出为2.00V @ 100mA pk、持续50mA。  主负载是 TI SimpleLink 处理器。

    此致、

    Mark Wagner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Mark。

    目前、TPS62740 (QFN)、TPS627431 (WCSP)或 TPS62808 (最小的 WCSP)可以满足这一需求。 其中一项是否适合您?