请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62736 主题中讨论的其他器件: TPS62808、 TPS62740
我们的设计未连接 TPS62736稳压器的"NC"引脚、如数据表的引脚列表所示。 我在生产中继承了这个设计、现在我们看到一些问题、并想知道如果这些引脚未接地会发生什么情况。 我想、如果您将引脚标记为"NC"、通常意味着没有连接、文档中没有示例原理图显示这些引脚(这可能是发生错误的原因)。
我们想知道设计的一个症状是电流消耗过大、这是不是由这个"缺陷"造成的。