Other Parts Discussed in Thread: UC1708-SP, UC1708
主题中讨论的其他器件: UC1708
大家好、
我收到了以下请求。 你可以帮帮我吗?
############################
我们现在正在测试 UC1708-SP、但我们对此有困难。 如果您可以在该 IC 上提供帮助、我们可以为您提供问题的详细信息。
为了进行简要说明、我们设计了降压转换器、并具有高侧 NMOS。 我们通过隔离式直流/直流转换器为 UC1708-SP 供电。 因此、UC1708可以驱动高侧 MOSFET。
我们使用隔离式栅极驱动变压器将驱动信号发送到 IN 引脚。
不过、IN 引脚特性非常有趣。 UN1708 IN 引脚的行为类似于其电源的分压器和内部的一些电容。
我们还无法理解使能引脚特性。
数据表中的方框图不足以理解输入特性。
如果有应用手册、设计指南、将会有所帮助。
这里是我们系统的方框图。 我们的系统需要高占空比。
我们无法理解 UC1708-SP 的 DRVR 输入引脚的确切特性。
我们需要脉冲变压器和 DRVR 输入之间的稳定接口电路。
############################
此致、
Fabio