This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1708-SP:使能引脚特性

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: UC1708-SP, UC1708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777363/uc1708-sp-enable-pin-characteristic

器件型号:UC1708-SP
主题中讨论的其他器件: UC1708

大家好、

我收到了以下请求。 你可以帮帮我吗?

############################

我们现在正在测试 UC1708-SP、但我们对此有困难。 如果您可以在该 IC 上提供帮助、我们可以为您提供问题的详细信息。

为了进行简要说明、我们设计了降压转换器、并具有高侧 NMOS。 我们通过隔离式直流/直流转换器为 UC1708-SP 供电。 因此、UC1708可以驱动高侧 MOSFET。

我们使用隔离式栅极驱动变压器将驱动信号发送到 IN 引脚。

不过、IN 引脚特性非常有趣。 UN1708 IN 引脚的行为类似于其电源的分压器和内部的一些电容。

我们还无法理解使能引脚特性。

数据表中的方框图不足以理解输入特性。

如果有应用手册、设计指南、将会有所帮助。

这里是我们系统的方框图。 我们的系统需要高占空比。

我们无法理解 UC1708-SP 的 DRVR 输入引脚的确切特性。

我们需要脉冲变压器和 DRVR 输入之间的稳定接口电路。

############################

此致、

Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fabio、

    听起来您询问的问题与此主题相同:
    e2e.ti.com/.../774820

    您是否为同一位客户提出了此要求?
    如果是这样、我将关闭此主题、并且可以对原始主题进行所有讨论。

    谢谢、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我不知道其他帖子(客户是相同的)

    您可以关闭此帖子

    此致、

    Fabio