请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UC2845AQ 各位专家、您好!
我想知道 Tj 和 Ta 的推荐工作条件。 我确认了数据表、但没有类似的说明。 数据表还指出"扩展温度性能为-40°C 和+125°C "。 这是什么、Ta 还是 Tj?
此致、
福吉瓦拉
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Fujiwara、
请参阅下面两个关于我在 UCx84xA 数据表中找到的温度的参考。
在这种情况下,有一个非汽车设备和一个汽车品质设备。 当出现此类问题时、您应首先检查是否存在器件型号相同但 Q 指定自动鉴定的非自动器件。 在这种情况 下、UCx84xA 的整个产品系列具有不同的温度额定值、如其数据表 www.ti.com/.../uc1844a.pdf 中所示。
℃、UC2845AQ 的 Tj 的绝对最大额定值为-55 - 150 μ V。
此致、
Teng