This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2845AQ:Tj 和 Ta 的建议运行条件

Guru**** 2814495 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2845AQ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773154/uc2845aq-recommended-operating-condition-of-tj-and-ta

器件型号:UC2845AQ

各位专家、您好!

我想知道 Tj 和 Ta 的推荐工作条件。 我确认了数据表、但没有类似的说明。 数据表还指出"扩展温度性能为-40°C 和+125°C "。 这是什么、Ta 还是 Tj?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Fujiwara San,
    正如您所说的、UC2845AQ 的工作温度范围为-40C 至+125C。
    数据表参数表部分中列出的参数值均经过测试、并且在这两个极端温度之间的任何一个结温范围内有效。 在参数表征期间、器件不会耗散功率、因此环境温度等于结温。 建议的工作环境温度和结温范围为-40C 至+125C

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John-San、

    我还有一个问题。 什么是 Tj 的绝对值? 数据表中未说明。

    此致、
    福吉瓦拉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John-San、

    抱歉、我的问题是 UC2845AQ Tj 的绝对最大额定值。

    此致、
    福吉瓦拉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    各位专家、您好!

    您会回答这个问题吗? 我真的想知道 Tj 的绝对最大额定值。 我想它通常在数据表中说明。

    此致、
    福吉瓦拉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwara、

    请参阅下面两个关于我在 UCx84xA 数据表中找到的温度的参考。

    在这种情况下,有一个非汽车设备和一个汽车品质设备。  当出现此类问题时、您应首先检查是否存在器件型号相同但 Q 指定自动鉴定的非自动器件。  在这种情况 下、UCx84xA 的整个产品系列具有不同的温度额定值、如其数据表 www.ti.com/.../uc1844a.pdf 中所示。

     ℃、UC2845AQ 的 Tj 的绝对最大额定值为-55 - 150 μ V。

    此致、  

    Teng