This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:400kHz 时的 I2C 时序规格

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777024/bq25703a-i2c-timing-spec-at-400khz

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件:BQ25703

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 BQ25703、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

根据数据表 P.18 -19、描述了 I2C 时序 CHARASTERISTICS。

当 fs (CL)表示时钟频率为100kHz (最小值)至400kHz (最大值)时、tw (H)为2us (最小值)。

它似乎是100kHz 的规格。

您能不能告诉我400kHz 时的所有 I2C 时序规格(快速模式)

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Shinichi、

    尽管在数据表 EC 表中未指定、但充电器应与 I2C 协议的规格相匹配、以便与 I2C 通信兼容。

    但是、我们无法提供有关快速模式 I2C 数据速率的容差规格数据。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel、

    感谢你的答复。

    我了解该器件与 I2C 协议兼容。

    我将与客户分享您的建议。

    此致、
    新一