请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25703A 主题中讨论的其他器件:BQ25703
尊敬的专家:
我的客户正在考虑 BQ25703、并有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
--
根据数据表 P.18 -19、描述了 I2C 时序 CHARASTERISTICS。
当 fs (CL)表示时钟频率为100kHz (最小值)至400kHz (最大值)时、tw (H)为2us (最小值)。
它似乎是100kHz 的规格。
您能不能告诉我400kHz 时的所有 I2C 时序规格(快速模式)
--
感谢您提前提供的出色帮助。
此致、
新一