This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92513HV:EMC 预合规性故障

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92513HV, TPS2378, TPS92513, PMP15004, LMZM23601, TPS92515HV-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769132/tps92513hv-emc-pre-compliance-failure

器件型号:TPS92513HV
主题中讨论的其他器件: TPS2378TPS92513PMP15004LMZM23601TPS92515HV-Q1

大家好、

我开发了一个 PoE+恒流源。 对于 PoE+ PD 芯片(TPS2378)以及 LED 驱动器(TPS92513HV)、我选择了 TI。
使用跳线、您可以在180-700mA 之间设置不同的电流。

这种方法没有任何问题。 最后一步是 EMV 预合规性、首先是有线 EN55015... 然后,我们就感到失望了。

恰好在 LED 驱动器的开关频率(570kHz)下、大偏转以及下一个谐波(1140kHz)上。
在附录中、您可以看到测量过程和偏移。 在较低的频率下、它通常会非常接近 AVG 测量的红色限制线。

请查找随附的 LED 驱动器的原理图和 PCB 布局。 VPOS 为54VDC、输出端有一个测试电流为300mA 的 LED。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    符合 EMI 要求需要测试整个系统。 在较低的频率下、基波和二次谐波似乎没有足够的滤波。 如果这是离线转换器的第二级、EMI 滤波可能不那么困难、因为它已经与前一级进行了预滤波。 这都是 EMI 滤波器设计的一部分、您的设计中的 L7是什么?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    感谢您的快速回复。 第一级始终是 PSE I DOn´t μ F、对于测试、我使用的是54VDC 的 RIGOL 电源。

    您对滤波器有什么建议吗? L7 ist 742792040 from Würth ç ã o:  

    此致、

    菲律宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philipp、

    这是一个磁珠、不会过滤较低的频率。 如果前面有电源、则需要查看整个系统、以了解导致基波和二次谐波读数更高的原因。 它可以是输出上的共模模式、也可以是许多其他方面、这是排除 EMI 问题的一部分。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    对于此测试用例、整个系统是通过直流 LISN 连接到 TPS92513HV 的电源。  

    问题肯定来自 TPS92513HV。

    必须有 TI 的任何建议来过滤这个芯片。

    编辑:

     VIN 为 L7 = 1uH 且 C11 = 10uF 时、我在 TPS92513HV 前面焊接了一个 LC LP 滤波器。

    这是大约50kHz 的截止频率。 但 EMI 测试的结果几乎相同。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    EMI 是一个系统级问题。 我将首先查看您的输出是否通过共模耦合回输入源。 如果对电源的滤波足够大、TPS92513基波和二次谐波将不会通过滤波器。 需要确定噪声从何处返回到输入线。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的答覆,但我上星期已不在办公室。

    老实说,问题根本没有解决。 我通过将开关频率推至2MHz 来管理传导测试。

    但现在我在辐射测试中遇到了问题。

    对于其他直流/直流或开关转换器制造商、通常建议使用滤波器。 这´s 我在这里错过了什么。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    可能建议使用滤波器、但如果您使用另一个有不同问题的电源来驱动滤波器。 辐射也是系统级问题。 您发生故障的频率是多少? 如何相对于电路板放置 LED? EMI 并非一个微不足道的问题需要解决。 仅仅在电源上放置滤波器通常不能解决辐射问题、这些问题需要花费时间并了解噪声的来源。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查找随附的我的结果。  我已在10MHz 下停止测量。

    如您所见、开关在1、9MHz 环形交叉路口工作。

    LED 未放置在 PCB 上。 它们从外部连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philipp、

    同样、EMI 是一个系统问题、这几乎无法通过 e2e 解决。 PMP15004是一种 TI 设计、我在内部和独立通过了3类汽车限制、这比 FCC B 类严格得多

    如果您的 LED 负载在线束上、我将查看降压输出上的共模滤波。 共模噪声可能会耦合回输入、导致测试结果失败。 扫描中可能会出现这种情况。 这是一个正在测试输入功率级的系统吗?

    适用于离线相位可调光 LED 电源的输入 EMI 滤波器设计
    http://www.ti.com/lit/slup298 http://www.ti.com/lit/slup299
    很好的主题、展示了如何设计 EMI 滤波器、几乎所有内容、仿真和验证

    了解和优化开关模式电源的电磁兼容性
    http://www.ti.com/lit/slup202

    使用 LMZM23601的 EMI 缓解技术

    www.ti.com/.../pmp15004 客户应将其用作正确 PCB 设计、布局等的指南

    此 TI 参考设计展示了 TPS92515HV-Q1小型 LED 驱动器、该驱动器经过优化、可驱动雾灯设计中的两个 LED。 降压拓扑的实现方式为直接连接到电池的单级 LED 驱动器、从而实现简单且具有成本效益的照明解决方案。 其他设计灵活性包括模拟和 PWM 调光支持以及逐周期电流限制和集成式热关断保护。 包含 EMI 滤波、旨在满足 CISPR-25 3类传导要求。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供此信息。

    我将对电路板进行返工、并在能够执行新测试时立即提供反馈。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philipp、

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、