主题中讨论的其他器件: TPS2378、 TPS92513、 PMP15004、 LMZM23601、 TPS92515HV-Q1
大家好、
我开发了一个 PoE+恒流源。 对于 PoE+ PD 芯片(TPS2378)以及 LED 驱动器(TPS92513HV)、我选择了 TI。
使用跳线、您可以在180-700mA 之间设置不同的电流。
这种方法没有任何问题。 最后一步是 EMV 预合规性、首先是有线 EN55015... 然后,我们就感到失望了。
恰好在 LED 驱动器的开关频率(570kHz)下、大偏转以及下一个谐波(1140kHz)上。
在附录中、您可以看到测量过程和偏移。 在较低的频率下、它通常会非常接近 AVG 测量的红色限制线。
请查找随附的 LED 驱动器的原理图和 PCB 布局。 VPOS 为54VDC、输出端有一个测试电流为300mA 的 LED。