请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM4040-N 主题中讨论的其他器件:LM4040
降级器、
客户打算将 LM4040用作 ADC 的电压基准、并将上拉电压用作电阻子电压(下拉电阻为可变电阻)。
客户可以保证总功耗不会超过15mA。
请确认此申请是否可行、或提供一些建议。
非常感谢您的参与。 期待您的回复。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.