This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4040-N:有关特殊应用的问题

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777050/lm4040-n-question-about-special-application

器件型号:LM4040-N
主题中讨论的其他器件:LM4040

降级器、

客户打算将 LM4040用作 ADC 的电压基准、并将上拉电压用作电阻子电压(下拉电阻为可变电阻)。

客户可以保证总功耗不会超过15mA。

请确认此申请是否可行、或提供一些建议。

非常感谢您的参与。 期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gary、

    我没有发现任何问题、但您能否共享方框图或原理图、以便我们了解 LM4040器件的连接方式? 如果任何信息都很敏感,请直接通过 michaeldesando@ti.com 向我发送电子邮件。 谢谢!

    Michael