This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:评论 schmatic

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/776836/bq25895-review-schmatic

器件型号:BQ25895

大家好、

1.请帮您查看下面的原理图吗? 他们 希望实现超过1A 的充电电流、并且系统在工作时需要2A 的电流。

2.另外、我们如何在这里使用 USB 信号呢? 进行通信或充电?

3.我们的电池需要座椅充电器,如图2所示。 当设备插入座椅充电器时、CPU 可以读取相关信息。 此时、BQ25895需要关闭充电功能。  BQ25895能否实现此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Jeff、

    我对您的原理图有几点意见:
    1) 1) VBUS 上的最大输入电压是多少? 如果它只有5V USB、我仍然建议将 PMID 电容器上的额定电压增加到16V、这与 VBUS 电容器相似。 如果电压更高、我会进一步增大所有电容器。

    2) 2)/CE 和 OTG 输入的驱动信号是开漏还是推挽输出? 如果是开漏、这些信号是否有上拉电阻器?

    现在、您需要了解有关 USB D+/D-线路的问题、这些线用于输入电流限制检测、具体与 USB 电池充电规范 v1.2相关。

    关于座椅充电器的问题、设备中的 BQ25895在连接到座椅充电器时是否需要立即禁用充电? 或者、您的 CPU 是否需要能够控制充电器、以便在读取相关信息后禁用充电? 或者、您是否需要硬件实现来禁用充电?


    此致、
    Joel H