请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25895 大家好、
1.请帮您查看下面的原理图吗? 他们 希望实现超过1A 的充电电流、并且系统在工作时需要2A 的电流。
2.另外、我们如何在这里使用 USB 信号呢? 进行通信或充电?
3.我们的电池需要座椅充电器,如图2所示。 当设备插入座椅充电器时、CPU 可以读取相关信息。 此时、BQ25895需要关闭充电功能。 BQ25895能否实现此功能?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.