This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54061-Q1:如果增加输入电压,输出纹波将减少,波形将变得平滑,如下所示。 为什么?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54061-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771740/tps54061-q1-if-we-increase-the-input-voltage-the-output-ripple-will-get-reduce-and-waveform-get-smooth-as-shown-below-why

器件型号:TPS54061-Q1

这与用于汽车应用的 TI 器件“TPS54061-Q1”有关。

 

我们安装了此直流/直流转换器的原型板。

设计规格

典型输入电压: 24V

典型输出电压: 12V

典型负载@ 12V:10-15 mA

直流/直流转换器开关频率设置:约560Khz

 

在输出纹波测量期间、我们观察到以下问题。

 

输入电压为@24V 时、输出纹波振幅约为90mV。 应小于50mV

2.输出纹波频率约为115kHz,应接近直流/直流转换器开关频率。

根据所附的图(@24V 输入)、输出纹波有两个频率分量、开关频率(560Khz)叠加在较低频率(115kHz)分量上。

4、如果将输入施加的电压增加到30V、则输出纹波振幅约为50mV、纹波频率高于563Khz。

 

请对上述问题发表评论。

下面是设计和测量的说明

我们  使用  TPS54061-Q1 直流/直 流转换器 将  24V 转换 为 12V 、然后  使用齐纳 二极管 作为    VZ=6.8V 时的稳压器 、 如下所示 :

 

 

 

问题: 如果 我们 增加  输入 电压,  输出 纹波   将减少 , 波形  将变得平滑 , 如下所示  。  为什么?

 

下面 是  不同    输入 电压下测得的纹波

 

  

图 5   18V 输入纹波  

vp-p = 160mv , freq=51KHz

  

图 6   输入 为24V 的纹波

vp-p = 90mv , freq=115kHz

  

图 7   输入 为30V 时的纹波

vp-p = 50mV , freq=563KHz

 

图 8   38V 输入纹波  

vp-p = 70mv , freq=283KHz

 

 

有关设计布局、请参阅下图:

红色的层是顶层、蓝色的层是底层

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于器件处于 DCM 和/或突发模式、因此在这种轻负载下这是预期行为。
    此外、您需要仔细测量输出纹波以获得良好的结果。
    如果在轻负载时纹波过大、则可能需要在输出端使用 LC 低通滤波器。
    请参阅随附的链接。
    training.ti.com/measuring-vout-ripple-dcdc-converters
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS54061-Q1中是否有固定开关频率的任何功能、以便强制  器件和 固定 频率 脉宽调制在            器件的整个低电流范围内获得低输出电压纹波。

    此外、您还可以建议使用 LC 输出滤波器的值来滤除低频

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为该器件没有强制 PWM 模式。

    我在布局上注意到的一件事是 R24连接到电感器。 我会的
    将此连接移至 C11。 这可能是一条窄迹线、因为它不会携带
    大电流。

    以下链接可能有助于设计 LC 滤波器。

    training.ti.com/understanding-measuring-and-reducing-output-noise-dcdc-switching-regulators
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于不活动、我正在关闭此帖子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过降低输出电容器的 ESR,我们能够减少纹波,谢谢