请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27220 各位专家、您好!
写入新的 Chksum 后、我想在数据存储器中读出新的 Chksum、因为这样可以确认写入的值是否正确。 我看到了以下用于对 Chksum 进行分频的指令。
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/615263?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ27220%20checksum
> 1. 进入 CFG_UPDATE 模式
> 2. 将地址和参数数据写入0x3E+(自动递增)
> 3. 计算校验和:0xFF -(地址和数据之和)或0xFF
> 4. 将校验和写入0x60、将总长度(地址+参数数据+校验和+长度)写入0x61
> 5. Exite CFG_UPDATE 模式
完成步骤4后、客户应阅读新的 Chksum、但客户提到它与步骤4 (新 Chksum)的值不同。 在完成第4步后、读出新的 Chksum 是否错误?
此致、
福吉瓦拉