This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085:如何降低浪涌电流?

Guru**** 2506895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM22679, LM73605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772402/lm25085-how-to-reduce-inrush-current

器件型号:LM25085
主题中讨论的其他器件:LM22679LM73605

你(们)好

输入电压为36V、输出电压为5V。            

当输出负载电流为3.7A 时、稳态下的输入电流为1.3A、 但浪涌电流为3.3A。            

是否有任何方法可以降低浪涌电流?   

 

输入电容器已尝试放置10uF 和220uF、而 Radj 和 Rt 电阻器也尝试增大其值。            

但没有显著改善。

此致、

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、该器件没有可调软启动。
    使用具有可调软启动功能的器件、您可以帮助减少
    浪涌电流。
    您可能需要查看另一个器件、例如 LM22679或 LM73605
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于不活动、我正在关闭此帖子。