请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25085 主题中讨论的其他器件:LM22679、 LM73605
你(们)好
输入电压为36V、输出电压为5V。
当输出负载电流为3.7A 时、稳态下的输入电流为1.3A、 但浪涌电流为3.3A。
是否有任何方法可以降低浪涌电流?
输入电容器已尝试放置10uF 和220uF、而 Radj 和 Rt 电阻器也尝试增大其值。
但没有显著改善。
此致、
Jerry