This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088:LM5088-1在高负载下压降

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772392/lm5088-lm5088-1-voltage-dropping-at-high-load

器件型号:LM5088

您好!

我们将 LM5088-1用于24V 电源管理。

规格如下:

输入电压:35V - 64V

输出电压:24V

I-out:最大 3A

我们的线圈是 DR127-470-R、额定电流为2.95A RMS、二极管和 FET 的额定电流更高。 我们订购了额定电流更高的新线圈、以测试其他线圈。

我现在的问题是、在某些器件上、电源始终良好(3A 时为24V)、但在某些器件上、在2A 至2.5A 的负载下、电压下降至大约15V、而低于15V  

我们的原理图。 然后电压立即下降、而不是缓慢下降。

如果我增大电流、电压会越来越下降、二极管会变得越来越热。

原理图。  

对于以下示波器、输入电压为55V。

此图显示负载为1.7A (黄色)、输出电压24V (红色)和 PIN13-SW (蓝色)时的情况:

负载为2A 时:

在负载为2.05A (电压降至15V)时:

什么可能导致此问题?

正如我提到过的、在某些器件上、这不是问题、但在某些器件上、会发生此问题。

Dani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    如果是电感器变化导致了这种情况、我建议检查 SAT 电流额定值。 您可以探测电感器电流以查看其是否饱和(从而导致电流限制生效)。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    我现在用33uH - 3.25A 额定值替换了电感器。 这种方法效果要好得多。

    但在电流约为3.3A 时、LM5088会中断并进行偏移(LM5088的温度会超过100°C

    我们还有一些用于对 LM5088进行去污的器件。 为什么会发生这种情况、我认为 LM5088上有电流限制以防止过流或短路?

    此致、

    Dani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    故障可能与不稳定有关。 不稳定性可能是由于布局不良造成的? 然后再看看布局。 我会考虑阻尼输入滤波器。 您使用的铁氧体磁珠具有25mR 的直流电阻。 如果是这种情况、我怀疑由于输入滤波器的低输出阻抗而导致不稳定。

    请参阅有关如何使用并联阻尼来抑制滤波器的链接。

    www.ti.com/.../snva538.pdf

    简而言之、您会发现一个 ESR 为~0.5欧姆的~180uF 电容器、并与位于 VIN 电源输入端子的 C178并联。

    希望这对您有所帮助?

    David。