请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76940 您好!
我想知道 VC15x-VC10x、VC10x-VC5x 和 VC5x-GND 之间使用的10uF、50V 陶瓷电容器的情况。
如果我不使用这些电容器会怎么样?
2.能否用0.1uF、50V 电容替换10uF、50V 电容? 我目前没有10uF 的可用值。
专家、您还会建议什么其他选择?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.