This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:VC15x、VC10x、VC5x、GND 之间的电容器

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/775246/bq76940-capacitors-between-vc15x-vc10x-vc5x-gnd

器件型号:BQ76940

您好!  

我想知道 VC15x-VC10x、VC10x-VC5x 和 VC5x-GND 之间使用的10uF、50V 陶瓷电容器的情况。

如果我不使用这些电容器会怎么样?  

2.能否用0.1uF、50V 电容替换10uF、50V 电容? 我目前没有10uF 的可用值。

专家、您还会建议什么其他选择?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pranit、

    由于加载、将在星期二提供更新。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pranit、
    BAT、VC10X、VC5X 和 VSS 之间的电容器是 IC 的功率滤波电容器。
    1.如果您不提供电源滤波电容器、器件将无法正常运行。 大电容值电容是由于器件架构所致、需要在重负载或短路期间使电源超出 VSHUT 范围、请参阅 www.ti.com/.../slua749
    2.为了执行诸如读取寄存器之类的简单操作、0.1uF 可能足以实现 IC 的简单操作。 不可能允许器件完全运行。 数据表建议 CF 电容器为1至40uF、bq76940通常为10uF。
    如果电容器较小、则可以并联电容器以获得更高的电容。