This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV:LM3409HV

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774625/lm3409hv-lm3409hv

器件型号:LM3409HV

您好!

我们希望使用 LM3409HV 的 IADJ 引脚来控制 LED 电流、该电流是外部施加的控制电压的函数。 我们计划通过0V - 4V 的电压源驱动该 IADJ 引脚。 IADJ 引脚基准电压为1.24V、是否具有齐纳二极管或精密线性稳压器? 如果只有齐纳二极管、则偏置电流范围是多少?

我们无法从数据表中找到该引脚的额定电压。 ADJ 引脚允许的最大电压是多少?

如果施加到 IADJ 引脚的外部电压低于1.24V、内部基准是否会被外部电压基准覆盖?

此致、

Ambar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ambar、

    Iadj 引脚被钳位在1.24V (这意味着您不能在不限制电流的情况下施加更高的电压)。 引脚的绝对最大电流为+/- 5mA。 如果您将1K 电阻器与0-4V 串联、则没关系、因为最大电流为((4V - 1.24V)/1K = 2.76mA、小于5mA)。 最好使用一个电阻分压器、将引脚上的4V 设置为1.24V、这样可以提供更高的分辨率。 器件内部的1.24伏电压是精确的基准电压。 在设计 Iadj 接口时、必须考虑 Iadj 的内部5uA 电流源。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin、

    我们怀疑内部有一些附加的线性电路连接到 IADJ 引脚并联齐纳二极管。 您能确认吗? 这将帮助我们设计我们的控制电压电路设计。

    此致、
    Ambar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ambar、

    Iadj 引脚被钳位在1.24V、如果以超过5mA 的电流拉高、则会损坏引脚。 有一个5uA 电流源为 Iadj 供电。 这应该是足够的信息来设计到这个引脚的接口。 "齐纳二极管"表示内部 IC 功能、而不是实际中的功能。 钳位电压不超过1.24V (其中一个内部基准)、并且可以使用5uA 电流源提供或灌入高达5mA 的电流、这应该就是所需的全部。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin、

    感谢您的澄清。

    此致、
    Ambar