请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3409HV 您好!
我们希望使用 LM3409HV 的 IADJ 引脚来控制 LED 电流、该电流是外部施加的控制电压的函数。 我们计划通过0V - 4V 的电压源驱动该 IADJ 引脚。 IADJ 引脚基准电压为1.24V、是否具有齐纳二极管或精密线性稳压器? 如果只有齐纳二极管、则偏置电流范围是多少?
我们无法从数据表中找到该引脚的额定电压。 ADJ 引脚允许的最大电压是多少?
如果施加到 IADJ 引脚的外部电压低于1.24V、内部基准是否会被外部电压基准覆盖?
此致、
Ambar