请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25982 您好、E2E、
从阅读数据表的第8.4节、还有关于 LDSTRT 的一些问题。 主要内容如下:
"除了 LDSTRT 故障、所有其他故障也可以通过内部自动重试逻辑进行复位、该逻辑可以被禁用或由用户配置为执行有限或无限重试次数、重试之间的延迟可编程。 自动重试行为由 RETRY 引脚和 nRETRY 引脚上的连接控制。"
我们想用它来强制重新启动系统、但摘录让我认为我们无法这样做。 听起来、一旦触发 LDSTRT 故障、我们就必须以某种方式对主电源或使能引脚进行循环。 这是准确的吗?
谢谢!
Russell