This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:使用 LDSRT 强制重启

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774022/tps25982-using-ldsrt-to-force-reboot

器件型号:TPS25982

您好、E2E、

从阅读数据表的第8.4节、还有关于 LDSTRT 的一些问题。  主要内容如下:

"除了 LDSTRT 故障、所有其他故障也可以通过内部自动重试逻辑进行复位、该逻辑可以被禁用或由用户配置为执行有限或无限重试次数、重试之间的延迟可编程。 自动重试行为由 RETRY 引脚和 nRETRY 引脚上的连接控制。"

我们想用它来强制重新启动系统、但摘录让我认为我们无法这样做。  听起来、一旦触发 LDSTRT 故障、我们就必须以某种方式对主电源或使能引脚进行循环。  这是准确的吗?

谢谢!

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Russell、

    是的、对于 LDSTRT 故障、您需要重新启动器件并寻找成功的握手。
    如果未使用 LDSTRT。 将其连接到 GND。

    您的系统的应用用例是什么?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Russell、

    如果您有任何后续问题、请告诉我、否则请单击"此已解决我的问题"按钮以关闭此主题

    此致、
    Rakesh