This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] L3设计帮助

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP8740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771897/l3-design-help

主题中讨论的其他器件:PMPPMP8740

您好!

由于 Kaschke 组件 不愿意 提供定制 部件、您能为我提供有关电感器 L3的详细信息吗?  

详细信息、如磁芯材料、尺寸、导线直径、线束数和匝数...

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nidheesh、您好!  

    哪种设计的 L3?  这是 TIDA 还是 PMP 设计?  

    此致、

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonard、

    抱歉、忘记提到设计名称。

    它来自 PMP8740。

    Kaschke 组件的7.9 μ H、60A 电感器。

    部件号 170782-A

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nidheesh、

    众所周知、PMP8740的输出电感器是定制电感器。  我随附了数据表供参考。

    它有六圈、扁平导线为4.5mm x 2.8mm。

    磁芯类型是 Micrometals 的"汇流条"、HS400-26型、可通过以下链接查看:

     AL 值为每平方转221nH。 这里有6个匝数、因此 L = AL * N^2 = 221nH * 36 = 7.956uH。

     根据数据表、电感看起来像是@ 60A、降至6.6uH。

    BTW 该磁性元件并不重要、因此任何电感值为6...8uH、电流能力为60Arms 且峰值为70A 的电感器都是足够的。

    此致、

    Robertoe2e.ti.com/.../145400_2D00_a_5F00_eng.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    感谢您的信息。

    但您共享的数据表是主变压器而不是电感器。

    那么、我可以使用铁粉的环形磁芯电感器还是具有指定额定值的非晶状电感器?

    此致。

    Nidheesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nidheesh、

    您是对的;在附加数据表时、我没有选择正确的文件。

    右侧是随附的170782-A_eng (英文版本)。

    e2e.ti.com/.../170782_2D00_a_5F00_eng.pdf

    请告诉我现在是否正确。

    如您所见、您可以使用制造商使用的磁芯或任何能够支持 直流/直流级峰值和 RMS 电流的环形铁粉芯。 另请检查磁芯损耗、因为有多个铁粉磁芯适合低频或高频。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Roberto:
    是的、现在数据表是正确的。谢谢。
    关于磁芯材料、我有 Sendust、Mega 磁通、铁氧体和非晶状等选项。 我对材料的了解不多。
    那么、如果开关频率为100-130KHz、我必须选择哪一个、或者哪一个 Mattial 将更合适?
    我有 sendust 和 Mega 磁通、我可以继续吗?

    此致。
    Nidheesh。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nidheesh、

    感谢您的反馈。

    我会选择仙台、因为我不熟悉大通量粉末。

    铁氧体的优势是磁芯损耗较小、但总体积会更高。

    请考虑相移全桥在100KHz 下工作、因此电感器上的电流纹波为200KHz。

    使用铁粉时、只需正确检查磁芯损耗。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    感谢您的反馈。 我会这样做,并会尽快返回结果。

    此致。