Other Parts Discussed in Thread: PMP8740
您好!
由于 Kaschke 组件 不愿意 提供定制 部件、您能为我提供有关电感器 L3的详细信息吗?
详细信息、如磁芯材料、尺寸、导线直径、线束数和匝数...
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Nidheesh、
众所周知、PMP8740的输出电感器是定制电感器。 我随附了数据表供参考。
它有六圈、扁平导线为4.5mm x 2.8mm。
磁芯类型是 Micrometals 的"汇流条"、HS400-26型、可通过以下链接查看:
AL 值为每平方转221nH。 这里有6个匝数、因此 L = AL * N^2 = 221nH * 36 = 7.956uH。
根据数据表、电感看起来像是@ 60A、降至6.6uH。
BTW 该磁性元件并不重要、因此任何电感值为6...8uH、电流能力为60Arms 且峰值为70A 的电感器都是足够的。
此致、
您好、Nidheesh、
您是对的;在附加数据表时、我没有选择正确的文件。
右侧是随附的170782-A_eng (英文版本)。
e2e.ti.com/.../170782_2D00_a_5F00_eng.pdf
请告诉我现在是否正确。
如您所见、您可以使用制造商使用的磁芯或任何能够支持 直流/直流级峰值和 RMS 电流的环形铁粉芯。 另请检查磁芯损耗、因为有多个铁粉磁芯适合低频或高频。
此致、
Roberto