This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SLVA381B 中的负载变化率和负载变化频率

Guru**** 2541460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774573/load-change-rate-and-frequency-of-load-change-in-slva381b

主题中讨论的其他器件:TPS5430

尊敬的朋友:

我刚刚阅读 了 TI 的 SLVA381B 文档。 本文档介绍了相位裕度对负载瞬态的影响。 最后、  在文档中、TPS5430的负载阶跃响应如图8所示。

我对此有一些疑问

  1、TPS5430示例的负载变化率(单位 A/us)是多少?

2. 在 TPS5430示例中负载变化的频率是多少?

当   我们将负载瞬态波形与相位裕度相关联时、负载的频率发生变化时、需要保持多少百分比的开关频率?

例如、如果我的转换器开关频率为100KHz、500kHz 和1MHz、那么在进行负载瞬态测试时、负载变化的相应频率应该是多少?

此致

Aneesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aneesh、

    该应用报告已有10年历史、因此详细信息可能来自存储器:

     图8显示了1A/10uec 时50%的负载阶跃。  TPS5430是一款3A 器件、因此负载阶跃为1.5A。 1A/ 10usec 转换为100mA/ usec。

    2. 未记录负载变化的频率。  在该时间段内、我们通常将动态负载设置为50%占空比和300Hz 左右。  频率对于该测量而言并不特别重要。  实际上、您可以将其作为单个脉冲进行测量。  重要的部分是使负载阶跃时间比恢复时间长、在图8示例中、恢复时间大约为100 μ s。  您只需要看到负载阶跃电压响应完全抑制。

    3. 见上文第2段。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John Tucker:

    感谢您分享信息。 我对此还有一些疑问

    目前、TPS5430的恢复时间为100us 图8示例。

    1、在不影响测量的情况下、我们可以达到的最大负载开关频率是多少?

    2.我是否可以在300Hz、600Hz 和1200Hz 时获得相同的恢复时间?

    TPS5430的开关频率为500kHz。 开关周期为2us。 恢复时间为100us。 它是开关周期的50倍。

    电源的典型恢复时间(开关周期的时间)是多少?

    此致
    Aneesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aneesh、
    假设占空比为50%、稳定时间为100us、则最大负载开关频率 f =(2 * 100E-6)= 5kHz。 您可以根据需要添加一些裕度、并使用1 /(2 * 150E-6)=3.33kHz。
    2.您应该看到相同的恢复时间它独立于负载开关频率、只要周期足以使电源从低电平到高电平以及从高电平到低电平转换恢复。 您很可能会看到负载阶跃和负载突降的不同恢复配置文件。 恢复时间应具有相似但不相同的持续时间。 您必须相应地调整负载开关频率。 对于应用手册中的应用电路、300Hz、600Hz 和1200Hz 均小于最大频率、因此您应该不会看到任何差异。
    3.取决于许多因素、控制拓扑、输出滤波器组件和环路补偿。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John Tucker:

    感谢您的反馈。

    此致
    Aneesh