尊敬的朋友:
我刚刚阅读 了 TI 的 SLVA381B 文档。 本文档介绍了相位裕度对负载瞬态的影响。 最后、 在文档中、TPS5430的负载阶跃响应如图8所示。
我对此有一些疑问
1、TPS5430示例的负载变化率(单位 A/us)是多少?
2. 在 TPS5430示例中负载变化的频率是多少?
当 我们将负载瞬态波形与相位裕度相关联时、负载的频率发生变化时、需要保持多少百分比的开关频率?
例如、如果我的转换器开关频率为100KHz、500kHz 和1MHz、那么在进行负载瞬态测试时、负载变化的相应频率应该是多少?
此致
Aneesh