请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ24735尊敬的支持团队:
现在、我使用 MCU 通过 I2C 连接您的电路板(BQ24735EVM-710)。
在我的板上设置:
J1:连接至22V
J2 (BAT-GND):连接至我的电池
SDA:连接至 MCU 的 SDA
SCL:连接到 MCU 的 SCL
3V3:连接到 MCU 的3V3
我可以获取 DeviceID 和 ManufacturerID。 我可以读取和写入 CHARGE_OPTION (0x12)
但它不会充电。 ( CHARGE_OPTION REG 的位[0]为0)
我尝试了很多方法、但它没有帮助
请帮帮我
谢谢。
TAM