This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无法使用 BQ24735EVM-710进行充电

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24735EVM-710, BQ24735

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774652/cannot-charge-with-bq24735evm-710

主题中讨论的其他器件:BQ24735

尊敬的支持团队:

现在、我使用 MCU 通过 I2C 连接您的电路板(BQ24735EVM-710)。

在我的板上设置:

J1:连接至22V

J2 (BAT-GND):连接至我的电池

SDA:连接至 MCU 的 SDA

SCL:连接到 MCU 的 SCL

3V3:连接到 MCU 的3V3

我可以获取 DeviceID 和 ManufacturerID。 我可以读取和写入 CHARGE_OPTION (0x12)

但它不会充电。 ( CHARGE_OPTION REG 的位[0]为0)

我尝试了很多方法、但它没有帮助

请帮帮我

谢谢。

TAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以了解更多信息。
    我将0xF952设置为 CHARGE_OPTION 寄存器
    I SET:0x4000至 CHARGE_VOL 寄存器
    我将0x1000设置为 CHARGE_CURRENT REG
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tam、

    您的 MCU 是否意味着使用 SMBus 与 EVM 进行通信? BQ24735使用 SMBus 接口、而不是 I2C。

    您的适配器电压为22V、从寄存器设置来看、似乎您尝试将电池充电电压设置为16.384V、将充电电流设置为4.096A。您正在连接哪种电池、 以及《用户指南》中的先前步骤(第2.4.1和2.4.2节)是否正常工作?

    此致、
    Angelo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angelo:

    感谢您的提示。

    我们可以使用 MCU 通过 I2C 与 BQ24735通信。 只需关注即可  

    注:从器件地址= 0x12

    例如:  

    要获取设备 ID:  

      1.将0xFF (Device_ID_COMMAND)写入从器件地址(0x12)

      2.从从地址(0x12)读取数据

    我遵循了本指南、一切都好、但我的电池坏了、我更换了新电池、工作正常。

    谢谢!