This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088:反馈引脚上的不同电压

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/775123/tps61088-different-voltage-on-feedback-pin

器件型号:TPS61088

我使用 TI 的 webench 设计了适用于 TPS61088的电路。 我得到的电压大约为2.3V、而不是 FB 引脚上的1.2V。 可能的问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    2.3V 是从您的 PCB 板还是从 webench 仿真测试的?  您能否以 pdf 格式与我共享 Webench 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在电路板上进行测试时获得2.3V 电压。 随附 webench 仿真文件。 我的原理图也随附了。 输出与直通类似、但电压略有下降。 当馈电为5V 时、它会在稳压器的输出端提供4.6-4.8V 的电压。 我移除了反馈以检查电压、但它也不是1.2V。 这是否表明 IC 运行不正常?e2e.ti.com/.../36604.Schematic.pdfe2e.ti.com/.../WBDesign173.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Helen:

    我检查了 Vcc 电容器(1uF)、它不显示电压(~0V)、因此由于我已将 EN 引脚上拉至 Vcc、IC 也可能无法启用。 这一点是否表明 IC 工作正常? 是否会从外部提供 Vcc 帮助? 或者更换 IC 是唯一的解决方案吗?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    IC 似乎焊接不好。  请检查从 GND 到每个引脚的 ESD (或连接到每个引脚的元件)、从 GND 到引脚应有一个 ESD 二极管、因此您可以通过检测从 GND 到每个引脚的二极管来检查连接。 如果找不到它、则该引脚焊接不好。