This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:可测量的最大电流

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772551/bq27426-maximum-current-that-can-be-measured

器件型号:BQ27426

您好!

   我们想知道 可以为 BQ27426测量的最大电流,请问您对此有何建议? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、
    这将取决于所使用的感应电阻器。 SRN 和 SRP 引脚之间的电压范围为-0.3至 VBAT+0.3

    最大电流可以通过将0.3V 除以所用的感应电阻器来推断。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Onyx、

      我们可以在 数据表 中看到感应电阻为10mΩ Ω。  电阻越小是否会影响精度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感测的大小取决于您的最大电流。 只要使用5m Ω 及更高的电阻器、精度就可以了

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

      我对 使用的感应电阻器除以0.3V 或25mV 可以推断出最大电流有点困惑?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Le
    0.3V 是这些引脚可以处理的绝对最大值。 建议在不超出 ADC 限制的情况下使用25mV。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、
    谢谢。 我们需要测试的最大电流约为10A。 因此、我们可以配置0.1V 电压(SRN 和 SRP 引脚之间)和电阻器10mΩ,Ω
    这是好的吗? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这应该起作用
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、
    明白了,非常感谢。