如果 没有可用的 resistshunt,如何连接 ISNS+和 ISNS-? 通过电感器线圈感应电流。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果 没有可用的 resistshunt,如何连接 ISNS+和 ISNS-? 通过电感器线圈感应电流。
您好、Franz、
DCR 感应可用作低成本选项、但电感器 DCR 在温度范围内的变化比感应电阻器大。 DCR 感应的工作原理。 如果您需要比成本更高的性能、则应使用感应电阻器。
DCR 感应是许多其他应用中使用良好的方法、因此 TPPS43060/61数据表中未对此进行详细介绍。 您可以在网上轻松找到 DCR 感应的详细信息。 基本思路是匹配电感器 L/DCR 和感应网络 RXC 的时间常数、然后感应网络 C 上的信号代表电感器 DCR 上的电流感应信号。
希望这能澄清。
谢谢、
Youhao
您好,Youhao,
感谢您的回答。
由于功率损耗原因、危险区域中的电流@5A 、我需要避免使用分流电阻器。
我知道其他升压器设计中 L/DCR 时间常数的情况。 但它们在 Isens-引脚上没有70µA μ A 电流!
当时、我需要一个公式来计算 R13、R15、R12、C12
L 和 DCR 的 Würth 值为33µH 217mohm @20°C (:WE-HCI 7443557 3300 Inenn 8、5A、Isat=9A DL/LO=0、3)
我们非常欢迎您的帮助。
此致 Franz