This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43061:通过线圈、DCR、

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769903/tps43061-curent-sensing-via-coil-dcr

器件型号:TPS43061

如果  没有可用的 resistshunt,如何连接 ISNS+和 ISNS-?  通过电感器线圈感应电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Franz、

    ISNS+和 ISNS-必须存在并感应分流器、因为控制器使用 CS 信息来实现 PWM。 它是电流模式控制器件、CS 应该在该器件上。 如果您没有 CS 信号、则将两个引脚短接、并且由于内部缓慢补偿信号使控制器成为电压模式类型、因此您可能仍会看到输出调节。 但是、数据表中提供的抗噪性和所有环路补偿将不适用。

    因此、请勿消除分流器。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thx 用于回复。
    DCR 感应数据表中的提示如何?
    第1页特性:电感器 DCR 或电阻器夹感应。
    第21页:原理图注释
    第23页:第9.2.1.2.2节最后一句
    第31页,40V 应用原理图,注2。

    是否没有如何执行无损 DCR 感应的应用或电路示例?
    如何连接 ISNS+ ISNS-以解决此无损 DCR 问题。 TI 是否没有任何建议? 谁编写了此数据表?
    在缩短 ISNS+和 ISNS-的同时禁用电流感应不能是唯一的清洗。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    DCR 感应可用作低成本选项、但电感器 DCR 在温度范围内的变化比感应电阻器大。 DCR 感应的工作原理。 如果您需要比成本更高的性能、则应使用感应电阻器。

    DCR 感应是许多其他应用中使用良好的方法、因此 TPPS43060/61数据表中未对此进行详细介绍。 您可以在网上轻松找到 DCR 感应的详细信息。 基本思路是匹配电感器 L/DCR 和感应网络 RXC 的时间常数、然后感应网络 C 上的信号代表电感器 DCR 上的电流感应信号。

    希望这能澄清。


    谢谢、
    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Youhao,

    感谢您的回答。

    由于功率损耗原因、危险区域中的电流@5A 、我需要避免使用分流电阻器。

    我知道其他升压器设计中 L/DCR 时间常数的情况。 但它们在 Isens-引脚上没有70µA μ A 电流!

     当时、我需要一个公式来计算 R13、R15、R12、C12

    L 和 DCR 的   Würth 值为33µH 217mohm @20°C (:WE-HCI 7443557 3300   Inenn 8、5A、Isat=9A  DL/LO=0、3)

    我们非常欢迎您的帮助。

    此致 Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何处理70mA 等效电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Franz、

    我对此进行了研究。 70uA 的电流可能会导致一些误差。 为了最大程度地减小影响、您应该使用小电阻器。

    此设计应满足以下条件:

    R13 x C12 = 33uH /21.7m Ω、

    并选择小于100欧姆的 R13。

    打开 R12、短接 R15。

    希望这一点得到澄清。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi