请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65185 各位专家:
我们的客户正在使用 TPS65185进行设计、由于 PCB 空间有限、他们希望将 VDDH 和 VEE 外部二极管从 BAV99 (70V/1A)替换为其他更低的 VF 和电流额定值二极管、您能帮助检查我们需要的最小二极管 VF 和电流额定值是多少?
非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家:
我们的客户正在使用 TPS65185进行设计、由于 PCB 空间有限、他们希望将 VDDH 和 VEE 外部二极管从 BAV99 (70V/1A)替换为其他更低的 VF 和电流额定值二极管、您能帮助检查我们需要的最小二极管 VF 和电流额定值是多少?
非常感谢!