This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65185:有关 TPS65185 VDDH 和 VEE 外部二极管替代产品的问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65185, TPS65185EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774965/tps65185-questions-for-tps65185-vddh-and-vee-external-diodes-replacement

器件型号:TPS65185

各位专家:

我们的客户正在使用 TPS65185进行设计、由于 PCB 空间有限、他们希望将 VDDH 和 VEE 外部二极管从 BAV99 (70V/1A)替换为其他更低的 VF 和电流额定值二极管、您能帮助检查我们需要的最小二极管 VF 和电流额定值是多少?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacky、

    我认为对 VF 没有要求、VF 的主要影响应该是效率。 与较大的 VF 值相比、较小的 VF 值具有更好的效率。

    电流额定值很重要。 用于此器件验证的所有二极管的额定电流均为1A。如果要使用较小的额定电流、则需要在电路板上或使用 TPS65185EVM 验证峰值电流是多少。 如果他们确实想显著降低额定电流、则可能需要使用限流电阻器。 本应用手册 www.ti.com/.../slva398a.pdf 的图5 提供了一个示例。

    我也已通知器件主要支持工程师、以防他有更多信息;如果您有进一步的问题、请告知我们。