This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76200:bq76200

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773911/bq76200-bq76200

器件型号:BQ76200

大家好、

我的客户使用 bq76200、电池电压约为47V、Vddcp 电压约为56V。 客户发现 DSG 引脚上的电压很低。 它仅为2V 左右。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lenna、

    听起来 DSG 驱动程序可能已过载。 您能否让他们像本应用手册中的图5那样捕获示波器上的波形?: www.ti.com/.../slua794.pdf

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的回复。 客户使用 DSG_EN 引脚前面的 NOR 门74HC02。 74HC02是否存在与 BQ76200不兼容的机会?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lenna、

    我认为这不会导致问题。 如果74HC02的输出为高电平(DSG_EN 为高电平)、则应启用 DSG FET。

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lenna、

    我将在 E2E 上关闭此主题、因为讨论已继续进行。 调试此类问题的最重要的第一步是 DSG 引脚电压的示波器图像。 这将显示是否发生过载。

    此致、
    Matt