请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76200 大家好、
我的客户使用 bq76200、电池电压约为47V、Vddcp 电压约为56V。 客户发现 DSG 引脚上的电压很低。 它仅为2V 左右。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.