This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430:用作负降压/升压时的 TPS560430使能引脚

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS560430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774647/tps560430-tps560430-enable-pin-when-used-as-a-negative-buck-boost

器件型号:TPS560430

TI 应用手册 SLVAE10向我们展示了如何使用 TPS560430器件来控制反相电源、第4页的图3提供了一个设计示例。 我们构建了这个电路(它正常工作)、但我们需要增加启用和禁用器件的功能、这是一个问题、因为大多数引脚是"反相"的。

引脚4和5之间连接的光隔离器的晶体管侧在激活时应提供合适的导通信号、但我们在哪里连接引脚4上的下拉电阻、以便在不需要时关闭器件?

我们不能使用接地引脚(2)、因为现在是输出、其电压将在(例如)-3.3V 至-12V 之间变化。 我们似乎也无法将下拉电阻接地、今天早上使用连接在 Vin 和接地之间的10K 电位器进行实验、将电刷连接到引脚4、导致三个芯片烧毁、这对 TI 来说是一项很好的业务、但对我们来说是一个坏消息。

因此、TPS560430作为具有远程使能功能的反相电源进行连接、请提出想法!

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在引脚4和引脚5上连接光隔离器晶体管侧、 在引脚4和 PIN2上添加一个电阻 器以将 EN 引脚拉至 GND 引脚、电阻应高于1.36V/最小光晶体管源电流、无论 PIN2为-3.3V 或-12V、芯片都将看到 PIN2接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、Andy、但这不起作用。 我已经尝试在引脚2和4之间连接1K、5K、20K 和100K 电阻器、并且在将它们焊接到位后、无论光隔离器的状态如何、芯片都会进入待机状态并保持在该状态。 如果4和5短接并且引脚2和4之间连接了一个电阻器、芯片甚至会进入待机状态!

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    请将您的电路原理图和 PCB 布局发送给我、网址 为 andy.chen@ti.com、 让我们更详细地讨论一下。