TI 应用手册 SLVAE10向我们展示了如何使用 TPS560430器件来控制反相电源、第4页的图3提供了一个设计示例。 我们构建了这个电路(它正常工作)、但我们需要增加启用和禁用器件的功能、这是一个问题、因为大多数引脚是"反相"的。
引脚4和5之间连接的光隔离器的晶体管侧在激活时应提供合适的导通信号、但我们在哪里连接引脚4上的下拉电阻、以便在不需要时关闭器件?
我们不能使用接地引脚(2)、因为现在是输出、其电压将在(例如)-3.3V 至-12V 之间变化。 我们似乎也无法将下拉电阻接地、今天早上使用连接在 Vin 和接地之间的10K 电位器进行实验、将电刷连接到引脚4、导致三个芯片烧毁、这对 TI 来说是一项很好的业务、但对我们来说是一个坏消息。
因此、TPS560430作为具有远程使能功能的反相电源进行连接、请提出想法!
谢谢你