This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24170:如何使用不同的充电和放电连接器处理锂聚合物

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24170, BQ29209, BQ29200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770141/bq24170-how-to-handle-lipo-with-different-charging-and-discharging-connectors

器件型号:BQ24170
主题中讨论的其他器件: BQ29209BQ29200

您好!  

我对 BQ24170充电 IC 感兴趣。 但是、我想使用一个锂聚合物电池、它具有两个不同的连接器、第一个用于充电、第二个用于放电。 我想知道是否可以使用 BQ24170 IC 并通过其充电连接器连接电池、但要将 BATFET 的漏极连接到电池的放电连接器。 这是否起作用?

此外、您能否建议我使用一个平衡 IC 来搭配 BQ24170用于2节锂离子电池?

提前感谢您。  

此致、  

Konstantinos。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Konstantinos、

    您能否提供电池器件型号? 我想更好地理解它。 根据您的解释、您的建议似乎可行、因为外部电池 FET 仅用于放电、SRN 引脚用于感应电池电压和充电电流。 关于平衡 IC、我不太熟悉这些产品。 根据快速的 Web 搜索、BQ29200或 BQ29209可能适用于您的应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    感谢你的答复。
    是的、当然可以。 我对使用电池感兴趣,如下所示: hobbyking.com/.../turnigy-battery-nano-tech-3000mah-2s-25-50c-lipo-pack-xt-60.html

    此致、
    Konstantinos。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    那么、是否可以将 BQ24170 IC 用作我的电池的充电器?

    此外、我是否需要在 BQ24170和 BQ29209上使用任何其他保护 IC?

    此致、
    Konstantinos。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Konstantinos、

    是的、BQ24170应该适合您的应用。 您的电池被称为"电池组"、而电池通常意味着它有自己的内部保护。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Jeff。

    有关我的设计的最后一个问题。 是否可以增加适配器可提供的最大系统负载电流? 我的意思是、我希望能够为我的系统负载提供高达6A 的电流。 因此、假设充电器的最大电流为6A、而不是4A。 如果我用两个晶体管替换 Q1和 Q2晶体管、它们可以接受如此大的电流、这是可以的吗? 此外、Q3晶体管用于通过我的电池提供电流。
    对于 ACN 和 ACP 引脚之间的 RAC 是否需要注意此类电流?

    提前感谢您、
    Konstantinos。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Konstantinos、

    4A 额定值适用于内部降压转换器 FET。 只要您不尝试设置4A 充电电流并调整交流 FET 和组件的大小、我就不会发现任何问题。 我们尚未在 RAC 小于10m Ω 的情况下测试 IC、因此我不会将其降低到低于10m Ω。

    此致、
    Jeff