请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24170 主题中讨论的其他器件: BQ29209、 BQ29200
您好!
我对 BQ24170充电 IC 感兴趣。 但是、我想使用一个锂聚合物电池、它具有两个不同的连接器、第一个用于充电、第二个用于放电。 我想知道是否可以使用 BQ24170 IC 并通过其充电连接器连接电池、但要将 BATFET 的漏极连接到电池的放电连接器。 这是否起作用?
此外、您能否建议我使用一个平衡 IC 来搭配 BQ24170用于2节锂离子电池?
提前感谢您。
此致、
Konstantinos。