This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5390的 VCC2电容器

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5390

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772099/vcc2-capacitor-of-ucc5390

主题中讨论的其他器件:UCC5390

我们对 UCC5390的 VCC2电容器有疑问。

在数据表第37页11.2.3.2 "选择 VCC2电容器"中、

CVCC2电 μF μF 选择50V、10 μ F MLCC 和50V、0.22 μ F MLCC。  

μF μF 电压和电容值(50V、10 μ F MLCC 和50V、0.22 μ F MLCC)?

该值是否为示例?

选择 VCC2电容器时、我们是否可以更改电压和电容值?

10µF 的0.22µF 在获取50V-μ F 和50V-μ F 的陶瓷电容器时遇到问题。

因此、我们的客户认为他们希望根据 MOSFET 或 IGBT 的次级条件和规格更改 VCC2电容器(电压和电容)的值。

电容和电压是强制性的吗?

我们可以增大或减小值吗?

最棒的酒店

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nishizawa-San、您好!

    第11.2.3.1节和11.2.3.2节中的电容器值是一般建议、您的客户可以更改这些建议以满足其设计要求。 我们指定50V 电容器、以应对施加 VCC2时发生的任何电容降额。 确保查看电容器的数据表、以了解其降额曲线并相应调整电压和电容额定值的大小。

    通常、我们为器件偏置(VCC2)指定220nF 至10uF 的范围、并联一个额外的100nF 电容器以实现高频滤波。

    它们在 VCC2-VEE2上施加了什么类型的电压? 您能描述一下该应用吗?

    此致、
    Mateo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nishizawa-San、您好!

    我们上次听到您的提问已经有一段时间了、我们将假定我们已解决了您的问题。

    我将关闭此主题并将其标记为已解决、除非您有其他问题。

    此致、
    Mateo